我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM28A的Canopen模式下扭矩限幅
问题描述:
介绍LXM28A的canopen模式扭矩限幅功能参数

所属产品线:
Lexium 28运动控制

应用环境:
LXM28A

解决方法:

LXM28A的扭矩限幅可以通过调整参数 P1-02, P1-85 , P1-12, P1-13, P1-14.

另外,也可以在PLC软件平台上配置LXM28A的Canopen EDS文件,并且在PDO通讯协议下中添加P1-85,P1-12,P1-13,P1-14对应的Canopen地址(如下图)

注意,P1-02无法通过PDO修改,客户需要在驱动器上设置参数P1-02 B为1来激活扭矩限幅,或者在PLC中通过SDO通讯协议来访问P1-02对应的Canopen地址