我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310H037N4*、ATV310H075N4*变频器是否可以外接制动电阻?

问题描述:
ATV310H037N4A、ATV310H037N4E、ATV310H075N4A、ATV310H075N4E变频器是否可以外接制动电阻?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310H037N4A、ATV310H037N4E、ATV310H075N4A、ATV310H075N4E无制动电阻接线端子PA/+和PB,配不了制动电阻,其他ATV310*A和ATV310*E型号都可以外接制动电阻。

ATV310*A和ATV310*E系列的变频器外接制动电阻情况是一样的,请参考:ATV310是否全系列都可以配制动电阻?

ATV310*A和ATV310*E系列的变频器在功能上是一样的,至于具体区别,请参考:ATV310系列通用型变频器面板上的按钮是中文的还是英文的?

ATV310*A和ATV310*E系列的变频器制动电阻接线及参数设置,请参考:ATV310变频器制动电阻如何接线?让其使能要设置哪个参数?