我们今天能为您提供什么帮助?

如何修改Zelio Logic逻辑控制器 SR2、SR3已设置的密码?

问题描述:
如何修改Zelio Logic逻辑控制器 SR2、SR3已设置的密码?

所属产品线:
Zelio Logic

解决方法:

Zelio Logic逻辑控制器 SR2、SR3可以通过设置密码限制一些操作(上传、下载等)。如果希望修改已设置的密码可以按照以下步骤操作:

1.连接PC与逻辑控制器,选择上载当前程序:transfer program:module > PC,出来以下提示输入密码的弹窗,输入之前设置的密码,上载逻辑控制器内的程序。

2.再选择下载当前程序:transfer program:PC > module,会弹窗下载窗口,勾选密码保护窗口,如下图,设置并确认新的密码,点击OK下载即可(这个步骤与初次设置密码相同)。这样密码就被重新设置。

注意:如果已有原始程序,则可以直接打开原始程序直接下载,这时候也会出现上述步骤1的输入密码弹窗,输入原先的密码后,后面的操作与步骤2相同。