我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SR2和SR3逻辑控制器可通过什么方式备份还原程序?
问题描述:
SR2和SR3逻辑控制器可通过什么方式备份还原程序?

所属产品线:
Zelio Logic

解决方法:

目前SR2和SR3可通过2种方式进行备份还原程序:

1、通过电脑Zelio Soft 软件,需要连接电缆或者接口。

连接方式 接口类型 连接附件型号
有线连接 9 引脚串行端口 SR2CBL01
USB 端口 SR2USB01
无线蓝牙连接 蓝牙接口 SR2BTC01

2、通过EEPROM存储卡备份还原程序。

固件版本 存储卡型号

LD(梯形图)语言固件版本≤V2.19

FBD(功能块)语言固件版本≤V2.18

SR2MEM01
固件版本≥3.09 SR2MEM02