我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX100m、NSX160m漏电保护断路器漏电保护跳闸后需要复位吗?
问题描述:
NSX100m、NSX160m Mic4.1漏电保护断路器漏电保护跳闸后需要复位吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

不同于其他漏电保护塑壳断路器,NSX100m、NSX160m Mic4.1并没有专门针对漏电保护的复位按钮,而是有一个漏电保护LED指示灯。在漏电保护动作跳闸后,该LED会亮起,这时候断路器手柄跳到脱扣位置,将手柄打到分闸位置即可复位(漏电保护LED保持点亮状态),合闸后对应LED会熄灭。

说明:如果是下进线,漏电保护LED灯会在断路器手柄打到分闸位置时就熄灭,合闸后保持熄灭状态。