NSX100/160和NSX100m/160m两种塑壳断路器的主要区别是什么?
NSX100/160和NSX100m/160m两种塑壳断路器的主要区别如下所示:
1.外形尺寸不一样,NSX100m/160m的尺寸比NSX100/160小。
2.NSX100/160的脱扣器类型比NSX100m/160m多,NSX100/160的脱扣类型有TMD,MA,MIC2.2/MIC4.2/5.2/6.2/7.2E/2.2M/MIC6.2E-M/2.2-G,NSX100m/160m的脱扣类型有TMD,MA,MIC4.1。
3.NSX100/160和NSX100m/160m的电气附件和机械附件不通用,NSX100m/160m可以使用的附件比NSX100/160少,不能安装电操附件,不能安装通讯附件。
4.NSX100/160的安装方式有固定式,插入式,抽出式;NSX100m/160m的安装方式有固定式。
5.NSX100/160的接线方式是接线片/母排连接,NSX100m/160m的接线方式是EverLink连接和接线片/母排连接(板前接线)。
6.在380/415V的工作电压下分断能力范围不一样,NSX100/160的分断能力有36/50/70/100/150/200KA,NSX100m/160m的分断能力16/25/36/50/70KA。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。