我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器有没有飞车重起动功能?

问题描述:
ATV310变频器有没有飞车重起动功能?

所属产品线:
ATV310A变频器; ATV310L变频器

解决方法:

ATV310变频器有飞车重起动功能,该功能默认是关闭的,激活飞车重起动功能的参数设置路径如下:[CONF]--[FULL]--[600-]--[603],将飞车重起动“603”参数设置为01即可。

注意:

1、飞车重起动功能需要2线式控制变频器起停时才能激活(“201”参数设置为00);
2、对于ATV310L变频器,飞车重起动不能和制动逻辑控制功能(“52-”)一起使用。