我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS480软起动器远程面板VW3A1111上面LOCAL/REMOTE有什么功能?
问题描述:
ATS480软起动器远程面板VW3A1111上面LOCAL/REMOTE有什么功能?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器远程面板VW3A1111上面LOCAL/REMOTE是用来强制到面板控制的按键,通过“我的偏好-客户自定义-图形终端本地/远程命令”设置为“停止”或者“平滑转移”来激活该按键功能。

停止:将控制通道更改为显示终端并根据 [停车类型] STT 应用停机命令。

平滑转移:将控制通道更改为显示终端而不应用停机命令。

注意:该功能出厂默认为禁止:禁用LOCAL/REMOTE按键功能。如果控制模式设置为48替代模式或者软起级联功能被激活时,图形终端本地/远程命令参数被强制设置为禁止。