我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS480软起动器“外部故障分配”为什么不能设置为通讯?
问题描述:
ATS480软起动器“外部故障分配”为什么不能设置为通讯?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器参数“控制模式(CHCF)”出厂默认的是“48替代模式”,只有将控制模式(CHCF)”设置为“标准模式”后,“外部故障分配”才能设置为通讯控制字CMD的bit11-bit15其中的一位。