我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS480软起动器电机热状态值达到多少时触发电机过载故障OLF?达到多少时可以复位故障?
问题描述:
ATS480软起动器电机过载故障OLF触发及复位阈值是多少?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器电机热状态值达到125%触发电机过载故障OLF,热状态值小于等于110%时,才能通过手动或者断电重启来复位故障。