ATS480软起动器如何恢复出厂设置?
问题描述:
ATS480软起动器如何恢复出厂设置?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
ATS480软起动器恢复出厂设置操作步骤:
1、访问 9【设备管理】DMT→9.4 【出厂设置】FCS→[配置源选择]FCSI:选中[宏配置]INI;
2、访问 9【设备管理】DMT→9.4 【出厂设置】FCS→[参数组选择]FRY:选择[全部]ALL;
3、访问 9【设备管理】DMT→9.4 【出厂设置】FCS→[恢复出厂设定]GFS,按一次ok键,根据提示再次确认即可。
需要注意的是,恢复出厂设置时,10【我的偏好】MYP→10.2【参数访问权限】PAC→【访问等级】LAC不能设置为基本权限。
是否有帮助?