我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器有没有直接转矩控制?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器有没有直接转矩控制?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器没有直接转矩控制,直接转矩控制(DTC)的特点是直接计算电动机的电磁转矩并由此构成转矩反馈,ATV930变频器有转矩控制。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。