我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器的模拟输出通道在不加扩展卡的情况下,能设置2路4~20mA模拟量电流输出信号吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的模拟输出通道在不加扩展卡的情况下,能设置2路4~20mA模拟量电流输出信号吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器的模拟输出通道不加扩展卡的情况下,模拟量输出通道AQ1和AQ2可以设置2路4~20mA模拟量电流。具体的模拟量输出设置步骤,请参考:ATV630,930变频器模拟量输出AQ1如何设置?

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。