变频器附件电机电抗器VW3A5101~VW3A5108可以落地水平安装吗?
问题描述:
变频器附件电机电抗器VW3A5101到VW3A5108可以落地水平安装吗?所属产品线:
ATV71变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
变频器附件电机电抗器VW3A5101到VW3A5108都可以用于ATV71变频器,VW3A5106和VW3A5107可以用于ATV630和ATV930变频器。
VW3A5101到VW3A5108不可以落地水平安装,也不可以倒挂安装。需要装到垂直面上,并且垂直面的倾角不能超过10度,如下图所示。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。