ATV630、ATV930变频器如何通过通讯读取和设置变频器系统时间?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何通过通讯读取和设置变频器系统时间?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器可以通过寄存器地址7391和7392读取和修改变频器系统时间,具体如下:
寄存器7391的bit9-bit15为年,bit5-bit8为月,bit0-bit4为日。
寄存器7392的bit8-bit15为小时,bit0-bit7为分钟。

例如:寄存器7391读出来的是“0010 1110 1000 0011”,7392读出来的是“0001 0111 0001 1001”。
寄存器7391的bit9-bit15是0010 111,转换成十进制是23年,bit5-bit8是0100,转换成十进制是4月,bit0-bit4是00011,转换成十进制是3日,代表23年4月3日;
寄存器7392的bit8-bit15是0001 0111,转换成十进制是23时, bit0-bit7是0001 1001,转换成十进制是25分,代表23时25分。
寄存器地址7391和7392读取的时间为23年4月3日23时25分,如需修改时间,只需往7391和7392寄存器写入对应数值即可。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。