ATV600,ATV900变频器R继电器设置为电源切断状态(PRM)继电器如何动作?
问题描述:
ATV600,ATV900变频器R继电器设置为电源切断状态(PRM)继电器如何动作?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
实际上(PRM)应该翻译为功率切断,当激活STO安全功能时(即切换STOA和STOB和P24),此时变频器停机,负载切断,此时对应设置的R继电器动作。
是否有帮助?




实际上(PRM)应该翻译为功率切断,当激活STO安全功能时(即切换STOA和STOB和P24),此时变频器停机,负载切断,此时对应设置的R继电器动作。
是否有帮助?