我们今天能为您提供什么帮助?

变频器故障寄存器7121和7200有什么区别?

问题描述:
变频器故障寄存器7121和7200有什么区别?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

7121表示最后一次故障,以十进制保持故障代码,需要注意的是:即使故障复位了或重新送电,还是会保存最后一次故障的故障代码。

7200表示最后一次故障,以十进制保持故障代码,需要注意的是:故障复位后还会继续保存最后一次的故障代码,重新送电后会清除故障代码。