ATV630、ATV930变频器如何用面板实现设备重启?产品重启功能找不到如何处理?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何用面板实现设备重启?产品重启功能找不到如何处理?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器如何用面板实现设备重启,方法如下:
第一【访问级别】设置为【专家权限】。

第二【故障复位】菜单中找到【产品重启】,选择【是】在提示警告后按OK键就可以重启变频器。

注意:如果故障复位中找不到产品重启,请检查访问级别是否设置为专家权限。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。