我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器安全功能是否能用于同步电机,对负载有什么要求?
问题描述:
ATV320变频器安全功能是否能用于同步电机,对负载有什么要求?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器部分安全功能可应用于同步电机,解释如下:

1,安全功能STO和GDL(长延迟)适用于同步电机和异步电机。

2,安全功能SLS、SS1、SMS、GDL(短延时)仅适用于异步电机。因为这些安全功能变频器会监测估算的定子频率和内部计算的定子频率是否一致,因此不适用于同步电机,将会触发SAFF错误。

对负载要求如下:

1,最大输出频率不超过200Hz。

2,不允许应用于变频器STO停车后负载加速的应用。例如垂直输送机、垂直起重机、升降机或卷线机。