MT空气断路器的F1-和F2+如何接线?
问题描述:
MT空气断路器的F1-和F2+如何接线?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
F1-和F2+是断路器控制单元的电源二次接线端子。
MT断路器配基本型控制单元时,二次端子上没有F1-和F2+,不考虑此端子接线。
MT断路器配测量功能的控制单元时,二次端子上有F1-和F2+,电压为DC24V,将AD外部供电模块输出电压的正极接F2+,负极接F1-。(注意电压极性不能接反)

是否有帮助?


F1-和F2+是断路器控制单元的电源二次接线端子。
MT断路器配基本型控制单元时,二次端子上没有F1-和F2+,不考虑此端子接线。
MT断路器配测量功能的控制单元时,二次端子上有F1-和F2+,电压为DC24V,将AD外部供电模块输出电压的正极接F2+,负极接F1-。(注意电压极性不能接反)

是否有帮助?