我们今天能为您提供什么帮助?

AccuSine 4LS+滤波器电流互感器可以装在电源侧或者负载侧吗?

问题描述:
AccuSine 4LS+滤波器电流互感器可以装在电源侧或者负载侧吗?

所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器

解决方法:

AccuSine 4LS+有源滤波器允许将CT(电流互感器)安装于电源侧或负载侧,用于测量负载的谐波电流。当CT安装于电源侧时,AccuSine 4LS+有源滤波器采用的是闭环控制方式。当CT安装于负载侧时,AccuSine 4LS+有源滤波器采用的是开环控制方式。