我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器的报警节点AL1、AL2是怎样动作的?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器的报警节点AL1、AL2是怎样动作的?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

功率因数补偿控制器VPL06N和VPL12N的报警节点AL1、AL2在控制器未上电时,触点接通;当控制器上电时,触点断开;当有报警时则触点再次接通