我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VPL18T/24T功率因数控制器谐波电流报警显示的数值是百分比吗?
问题描述:
VPL18T/24T功率因数控制器谐波电流报警显示的数值是百分比吗?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

是的,如下图所示,1.0是指A相电流谐波含量为100%,0.7是指B相电流谐波含量为70%,1.3是指C相电流谐波含量为130%。