我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Harmony XALD, XALK 样本里配套的是哪个系列的按钮?如何拆分?
问题描述:
Harmony XALD, XALK 样本里配套的是哪个系列的按钮?如何拆分?

所属产品线:
XALD,XALK

解决方法:

Harmony XALD,XALK 样本里配套的是进口XB5系列的按钮指示灯。

XALD,XALK按钮盒,底部有卡槽,有专门配套的卡装触点:NO触点是ZENL1111;NC触点是ZENL1121。

按钮头则都为进口XB5系列的,不需要安装基座,底部进行固定。

例如: XALD102可以拆分为XALD01+ZB5AA331+ZENL1111来订购。

如果可以接受前端固定,通过XB5系列的安装基座安装,可以按照XALD01+ZB5AA331+ ZB5AZ101订货。