我们今天能为您提供什么帮助?

LC1D09BDC接触器额定冲击耐受电压(Uimp)是多少伏?

问题描述:
LC1D09BDC接触器额定冲击耐受电压(Uimp)是多少伏?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

LC1D09BDC接触器额定冲击耐受电压为6KV(见下图),符合IEC60947标准。LC1D09-LC1D620接触器额定冲击耐受电压参数请参考样本工作环境里面的介绍:TeSys系列电动机起动与保护产品目录