我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LT47底板固定开孔尺寸多大?
问题描述:
LT47产品尺寸

所属产品线:
LT47 电子过流继电器

应用环境:
LT47底板固定开孔尺寸多大?

解决方法:

LT47产品尺寸图如下。LT47电子过流继电器支持直接卡导轨固定,也可以直接底板固定。底板安装时需要把固定端子左右推出,2个φ4.5孔的间距如图为63mm。