我们今天能为您提供什么帮助?

LADN*CR辅助触点模块有什么优势?

问题描述:
LADN*CR辅助触点模块有什么优势?

所属产品线:
国产TeSys Deca OEM专用接触器

解决方法:

1、全密封设计提高40%,更好的阻挡粉尘和外部污染;

2、触头接触压力提高20%,提高直接接触可靠性;

3、触头含银量高达99.85%,有效减少接触器触头电阻;

4、高可靠性,触点最小容量可达17V,1mA。

有效减少接触器电阻