我们今天能为您提供什么帮助?

如何用ION Setup 开启或禁用ION仪表的报警?

问题描述:
用ION Setup 开启或禁用ION仪表的报警

所属产品线:
ION Setup 3.0

应用环境:
PM8000, ION7650, ION8650, ION9000

原因:
可通过网络连接设置报警,无需到现场去仪表上设置报警

解决方法:

1. 用ION Setup连上ION 仪表后后进入Setup Assistant ,选择Alarming进入标准的报警列表,选中需要禁用的报警,点击Edit进行编辑后会提示要求输入密码,输入密码后可继续进行操作,默认密码是0。

2.1 勾选上Force off 即禁用报警,不勾选即开启报警,保存即可;

2.2 有的报警如Iunbal进入编辑模式后可选择Disabled 和Enabled ,若要禁用,选择Disable即可,若要启用,选择Enabled即可。