我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert软件中,M241、M251添加TM3DM32R,最多能扩展多少块?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert软件中,M241、M251添加TM3DM32R,最多能扩展多少块。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon TM3扩展模块; Modicon M241

解决方法:

M241、M251添加TM3DM32R时,最大扩展数量如下:

型号 本体可扩展数量(无发送接收模块) 带发送接收模块的情况下最大扩展数量
M241/M251 5 4(本体)+5(发送接收模块后)=9

需要注意的是此表表示PLC后面全部扩展TM3DM32R的情况,如果部分使用TM3DM32R再配置其他型号TM3模块时,以机械专家软件中编译不报错为准,请大家选型时多加注意。