ATV310变频器如何做IGBT测试?
问题描述:
ATV310变频器如何做IGBT测试?所属产品线:
ATV310A变频器; ATV310L变频器解决方法:
ATV310做IGBT测试时,需要将608参数改为01。
修改完后,通电时以及每次发送运行命令时对 IGBT 进行测试。这些测试将导致轻度延迟 (几毫秒)。
注意:ATV310系列变频器,做IGBT测试时,不检测开路,输出端不接电机不影响IGBT测试。
是否有帮助?




ATV310做IGBT测试时,需要将608参数改为01。
修改完后,通电时以及每次发送运行命令时对 IGBT 进行测试。这些测试将导致轻度延迟 (几毫秒)。
注意:ATV310系列变频器,做IGBT测试时,不检测开路,输出端不接电机不影响IGBT测试。
是否有帮助?