我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310A变频器模拟量输出AO1设置为电机电流时,模拟量与实际电流的对应关系是什么?

问题描述:
ATV310A变频器模拟量输出AO1设置为电机电流时,模拟量与实际电流的对应关系是什么?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310A变频器模拟量输出AO1设置为“电机电流”后(216.0=129),输出的模拟量最小值对应0A,模拟量最大值对应2倍的变频器In 。In=  变频器最大连续输出电流。

ATV310A系列变频器最大连续输出电流是由内部的双档额定值控制的。出厂默认双档额定值【323】=01 为重载模式。

参数设置如下:

ATV310A变频器最大连续输出电流如下表:

注意:ATV310H037N4A到ATV310HU22N4A只有重载模式。