我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ISFL160~630熔断器式隔离开关可以锁定在接通或断开位置吗?
问题描述:
ISFL160~630熔断器式隔离开关可以锁定在接通或断开位置吗?

所属产品线:
Fupact ISFL

解决方法:

可以用挂锁锁定在接通或断开位置,其中锁定机构是ISFL标配的,但是挂锁需自行购买,锁定方法如图所示:

(1)ISFL160,图中左侧为锁定在接通位置,右侧为锁定在断开位置,最多可用3把锁径最大φ6的挂锁锁定:

(2)ISFL250~630,图中左侧为锁定在接通位置,右侧为锁定在断开位置,最多可用3把锁径最大φ8的挂锁锁定: