我们今天能为您提供什么帮助?

GS熔断器开关外部中性线模块的功能是什么?

问题描述:
GS熔断器开关外部中性线模块如何使用?

所属产品线:
FuPacT GS

解决方法:

FuPacT GS熔断器开关外部中性线模块是装有可拆除的中性线连接片的电极,安装在3极设备的左手侧,不会随其它极一起分断(无机械结构),需要断开中性线时可以手动拆除中性线连接片。

以GS630为例,配套的开关外部中性线模块使用方式如下: