我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器走profinet通讯时,支持环网吗?

问题描述:
ATV320变频器走profinet通讯时,支持环网吗?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器本身没有集成profinet通讯协议,支持加profinet通讯卡附件VW3A3627。加了profinet通讯卡附件后,可以支持环形拓扑组网。环形拓扑只能与支持媒体冗余协议(MRP)的设备一起使用。

使用MRP功能时,应增加总线看门狗,以避免触发CNF。