我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器控制部分如何接线?

问题描述:
ATV340变频器控制部分如何接线?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340分几个不同的尺寸等级,不同尺寸等级的产品外观和接线方式差别较大:

以下是ATV340变频器机架尺寸分类:

机架尺寸 模块式变频器 以太网式变频器
S1 ATV340U07N4 ATV340U07N4E
S1 ATV340U15N4 ATV340U15N4E
S1 ATV340U22N4 ATV340U22N4E
S1 ATV340U30N4 ATV340U30N4E
S1 ATV340U40N4 ATV340U40N4E
S2 ATV340U55N4 ATV340U55N4E
S2 ATV340U75N4 ATV340U75N4E
S3 ATV340D11N4 ATV340D11N4E
S3 ATV340D15N4 ATV340D15N4E
S3 ATV340D18N4 ATV340D18N4E
S3 ATV340D22N4 ATV340D22N4E
S4 ATV340D30N4E
S4 ATV340D37N4E
S5 ATV340D45N4E
S5 ATV340D55N4E
S5 ATV340D75N4E

ATV340系列变频器机架尺寸S1,S2,S3(22kW以下)的控制部分通用接线图如下:

机架尺寸S1、S2和S3的主回路接线图如下:

ATV340 系列变频器22kW包含22kW以下的变频器 控制部分端子布局如下:

1、正面端子布局;CN6

2、顶部端子布局:CN2 CN3  CN4  CN5

ATV340 22kW以上控制部分通用接线图如下:

ATV340系列产品 22kW以上的变频器端子布局如图:

ATV340 出厂默认DI1正转,AI1模拟量调速。