两台ATV340变频器通过PTO-PTI功能做主从控制如何接线?
问题描述:
两台ATV340变频器通过PTO-PTI功能做主从控制如何接线?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器都有PTO-PTI功能,对于22kW及以下的ATV340变频器(ATV340U07N4*~ATV340D22N4*)通过PTO和PTI端口即可实现PTO-PTI功能;对于30kW及以上的ATV340变频器(ATV340D30N4*~ATV340D75N4*)可以通过DI7/DI8和DQ端子实现PTO-PTI功能。
PTO-PTI接线方法如下:
1、22kW及以下的ATV340变频器PTO-PTI端口如下图红框中所示:
PTO和PTI端口均为RJ45口,PTO端口输出的是5V RS422差分信号,用到的针脚是1、2、4、5,PTI端口 5V RS422信号输入用到的针脚也是1、2、4、5,所以接线时只需要将网线插入到第一台的PTO端口与第二台的PTI端口即可(建议使用带屏蔽层的直连网线)。
PTO和PTI端口针脚定义如下图所示:
2、对于30kW及以上的ATV340变频器,将SW2拨码开关拨到“PTO”位置即可将DQ端子设置为PTO。当SW1拨码开关位于不同位置时,2台ATV340变频器的PTO-PTI接线方式如下:
是否有帮助?