我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIST6700在额定输入电压下允许的失电时间是多少?
问题描述:
HMIST6700在额定输入电压下允许的失电时间是多少?

所属产品线:
HMIST6基础型触摸屏

解决方法:

HMIST6700/HMIST6600/HMIST6500在额定输入电压下允许的失电时间是10ms或者更低,HMIST6400允许失电时间是5ms或者更低,HMIST6200允许失电时间是2ms或者更低。