我们今天能为您提供什么帮助?

XVBC21A的两种供电方式如何切换?

问题描述:
XVBC21A的两种供电方式如何切换?

所属产品线:
Harmony XVB

解决方法:

可以将内部跳线端子如上图更换位置安装即可切换到独立24V供电模式。

两种供电方式的接线方式如下:

当AS-I单独供电时,只需要接1和3两根线,此时的最大输出电流为200mA,只能支持LED单元和蜂鸣器单元的供电。

当有外部24V进行供电时,AS-I就只起通讯作用了,此时的最大输入电流为2A,可以支持LED单元,放电管单元和蜂鸣器单元的供电。