我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LR9G电子式热过载继电器有哪些特点?
问题描述:
LR9G电子式热过载继电器有哪些特点?

所属产品线:
TeSys Giga 系列保护产品

解决方法:

LR9G 电子式热过载继电器具有如下特点:

1、脱扣等级可选,从5E到30E级以满足不同的应用需求

2、可以通过面板上 LED灯指示热继电器运行状态和过载预警信号;

3、具有手动和自动多种复位选型;

4、推入式端子,可快速轻松地控制接线选项;

5、具有过载,相不平衡,缺相和接地故障保护;

6、宽范围的电流设置, 0.25...1Ir 设置;

7、可以对高达60 °C的环境温度进行热补偿。