ATV930变频器直流母线供电功能如何使用?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980变频器直流母线供电功能如何使用?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930变频器直流母线供电功能使用方法如下:
通过直流母线的进行直供电源时,需要有一个具有充足电源和电压的受保护直流电流源及规格合适的电阻器,由预充电接触器进行切除,如图1:
ATV930小于等于22kW的变频器内置了电阻器,无需设置此参数,大于22kW的变频器电阻器R为外置,通过直流母线的直供电源功能可用于通过设置继电器或逻辑输入控制预充电接触器,见图2:
在接通直流母线后开始充电,需要设置直流总线充电时间(如下图),时间按照下表设置,经过红框内的时间后使R2继电器动作,R2A和R2C接通使KM1得电,触点动作后短接电阻器直接送电(见图1)。

是否有帮助?