我们今天能为您提供什么帮助?

新iCNV自恢复式过欠压保护器上的状态指示灯绿灯闪烁指示的是什么故障?

问题描述:
新iCNV自恢复式过欠压保护器上的状态指示灯绿灯闪烁指示的是什么故障?

所属产品线:
iCNV自恢复过欠压保护器

解决方法:

新的iCNV自恢复式过欠压保护器若绿灯闪烁,

对于iCNV 1P+N产品表示重合闸超过规定次数后将自锁重合功能,即在3分钟内出现3次“过欠压脱扣->电压正常合闸”的循环,就让主触点锁定在断开位置,同时绿灯闪烁,告知用户线路故障需要人为排除;

对于iCNV 3P+N产品表示线路缺相,在仅断任一或两相相线时,绿灯会闪烁,iCNV主回路不会断开;仅断N时,绿灯闪烁,iCNV主回路会断开,此时即便N重新接入iCNV主回路仍然保持断开,绿灯仍然闪烁,需要断开3相电压再上电才会恢复。iCNV 3P+N没有自锁重合闸这种功能。