我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Easergy P3保护装置的I>,I>>以及I>>>表示什么含义?
问题描述:
Easergy P3保护装置的I>,I>>以及I>>>表示什么含义?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

Easergy P3保护装置的I>,I>>以及I>>>,表示相过电流保护(ANSI 50/51)三个可单独调整的过流段,

第一段I>能配置成定时限 (DT)或反时限动作特性(IDMT)。

I>>和I>>>段能被配置成定时限动作特性。通过使用定时限并设置延时为最小,则为速断(ANSI 50)动作。