我们今天能为您提供什么帮助?

M262全系列PLC均可作为OPC UA客户端吗?

问题描述:
M262全系列PLC均可作为OPC UA客户端吗?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

目前,M262系列PLC不是所有型号都可以作为OPC UA客户端,仅三款型号(TM262L20MESE8T、TM262M25MESS8T、TM262M35MESS8T)的产品可以作为OPC UA客户端。