我们今天能为您提供什么帮助?

TM3CNBCEIP模块如何通过拨码设置IP地址?

问题描述:
TM3CNBCEIP模块如何通过拨码设置IP地址?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

模块左侧除了两个以太网口外,下方有一系列的拨码开关,按钮以及 USB-C 接口。

Switch:拨码开关用于设置IP 地址(默认IP 地址为192.168.1.200) 当拨码值为0时,IP地址4个字节全部由软件配置或采用默认IP地址。 当拨码值不为0时,IP地址最后一字节由拨码值决定,前3个字节可由软件配 置或前3个字节采用默认192.168.1。

IP 地址与拨码值的关系如下图所示: