我们今天能为您提供什么帮助?

TM3CNBCEIP 模块的电源供电如何接线?

问题描述:
TM3CNBCEIP 模块的电源供电如何接线?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

如下图所示,TM3CNBCEIP 模块需要两路供电,一路是 System Power 给通讯模块供电, 一路是 Field Power,给背板及后面的模块供电,这两路电源都是要接的,否则无法正常使用模块。