我们今天能为您提供什么帮助?

TM3CNBCEIP支持什么通讯协议?

问题描述:
TM3CNBCEIP模块支什么通讯协议?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

TM3CNBCEIP模块是一款支持Ethernet/IP通讯的通讯模块,该模块支持标准 Ethernet/IP 协议访问,适配器支持最大输入504 字节,最大输出504 字节。