FA500083
FA500083
我们今天能为您提供什么帮助?
M200/M221 IP地址可以ping通但是无法联机是什么原因?
问题描述:
M200/M221 IP地址可以ping通但是无法联机是什么原因?
所属产品线:
Modicon M221; Modicon睿易系列 M200可编程控制器
解决方法:
在以太网配置中,需要勾选安全参数中的启用编程协议选项。
首次发布日期:
2023/7/20
修订日期:
2023/7/19
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M221
Modicon M200可编程控制器
探索更多
范围:
Modicon M221
Modicon M200可编程控制器