我们今天能为您提供什么帮助?

如何实现X80模拟量输出模块在PLC 切换为停止模式或出现通讯错误时保持上一次正常输出值?

问题描述:
如何实现X80模拟量输出模块在PLC 切换为停止模式或出现通讯错误时保持上一次正常输出值?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

应用环境:
Modicon X80 I/O平台

原因:
X80的模拟量输出模块默认是有故障预制值的

解决方法:

X80的模拟量输出模块默认是有故障预制值的  如果需要故障后保持上一次的正常输出值需要将故障预制的'勾'选去掉

注意: 取消故障预置可能会导致的设备失控情况发生,请谨慎使用。