问题描述:
M241以太网连接可以同时做modbus TCP的服务器和客户端吗所属产品线:
Modicon M241原因:
M241以太网连接可以同时做modbus TCP的服务器和客户端解决方法:
M241以太网连接可以同时做modbus TCP的服务器和客户端, 同时连接Modbus 服务器最大数量为8个,Modbus 客户端最大数量为8个。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
M241以太网连接可以同时做modbus TCP的服务器和客户端, 同时连接Modbus 服务器最大数量为8个,Modbus 客户端最大数量为8个。
是否有帮助?