我们今天能为您提供什么帮助?

如何查看M340系列CPU配套组态的IO模块的通道地址?

问题描述:
如何查看M340系列CPU配套组态的IO模块的通道地址?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

查看M340系列CPU配套组态的IO模块的通道地址,先双击模块,在 I/O对象中选择对应的隐式并更新网络注:离散量输入选择%I  离散量输出选择%Q   模拟量输入选择%IW   模拟量输出选择%QW  混合模块可勾选多个对应的隐式